结果:找到"DDR5 SDRAM,DDR5,SDRAM,DRAM",相关内容14条
  • 访问SDRAM的低功耗优化设计方案
  • 为了降低DSP外部SDRAM存储系统的功耗,针对DSP访问片外SDRAM的功耗来源特点,提出了基于总线利用率动态监测的读写归并方案。该方案动态监测外部存储器接口(EMIF')总线的利用率,根据总线利用率的不同选择开放的页策略,封闭的页策略或休眠模式。DSP有限的片内存储器容量往往使得设计人员感到捉襟见肘,特别是在数字图像处理、语音处理等应用场合,需要有高速大容量存储空间的强力支持。因此需要外接存储器来扩展DSP的存储空间。在基于DSP的嵌入式应用中,存储器系统逐渐成为功耗的主要来源。优化存储系统的功耗是嵌入式DSP极其重要的设计目标。本文主要以访问外部SDRAM为例来说明降低外部存储系统功耗...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDRAM,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-02 15:58:00
  • SDRAM功耗来源
  • 在现代的通信及基于FPGA的图像数据处理系统中,经常要用到大容量和高速度的存储器。SDRAM有一个同步接口,在响应控制输入前会等待一个时钟信号,这样就能和计算机的系统总线同步。在各种的随机存储器件中,SDRAM的价格低,体积小和速度快,容量大等优点而获得大家的青睐。SDRAM功耗来源SDRAM内部一般分为多个存储体,通过行、列地址分时复用,系统地址总线对不同存储体内不同页面的具体存储单元进行寻址。SDRAM每个存储体有即激活状态和关闭状态2个状态,。在一次读写访问完毕后,维持存储体激活状态称为开放的页策略(open-pagepolicy),页面寄存器中保存已经打开的行地址,直到它不得不被关闭...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDRAM,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-30 17:28:00
  • SDRAM内存条时序特点
  • SDRAM存储器读写速度较高,其单位容量的功耗较低,广泛应用在许多工程项目中,特别在雷达、图像处理等需要高速度、大容量的数据存储领域,SDRAM存储器有着广泛的应用价值。而单片SDRAM存储器一般是直接焊接在电路板上,而且引脚较多、一旦遇上SDRAM存储器工作故障,更换芯片比较麻烦,并且当需要扩充容量时修改电路也不方便。计算机上广泛应用的内存条具有速度高、容量大、接口标准、扩展方便等优点。在大容量,高速数据存储的领域,应用SDRAM内存条代替一般的单片SDRAM存储器,给实际电路的更改和存储容量的扩展带来了极大的方便。本篇文章宇芯电子存储芯片供应商主要介绍关于SDRAM内存条时序特点。SDR...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDRAM,内存条,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-30 16:33:00
  • 为高性能FPGA平台选择合适的存储器
  • 从纯技术角度考虑两个最广泛使用的DRAM选项-同步DRAM(SDRAM)和减少延迟的DRAM(RLDRAM)。SDRAMtRC在过去10年中没有实质性的发展,约为48ns,这与21MT/s的RTR相关。其他基于DRAM芯片的存储设备已被设计为以密度为代价提高tRC。例如RLDRAM3的RC为8ns,与125MT/s的RTR相关。从本质上讲DRAM芯片是针对涉及确定性计算算法的顺序访问进行优化的,但高频交易却无法做到这一点。更好的替代方法是同步SRAM存储器。尽管基于DRAM芯片的内存提供更高的内存容量,但它们无法满足交易平台缓存所要求的延迟和性能。数十年来,SRAM存储器一直是大多数高性能应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FPGA,存储器,SRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-27 16:11:00
  • 工业和消费者HMI系统中的扩展内存
  • 一般而言,人机界面(HMI)是使人能够与机器,系统或设备连接的用户界面或仪表板。HMI由硬件和软件组成,这些硬件和软件允许将用户输入转换为机器的控制信号,进而向用户提供反馈。HMI技术已在几乎每个行业中使用,包括制造,消费电子,娱乐和医疗等。工业HMI是工业操作员和生产线主管用来控制制造或工业过程的主要工具。工业HMI从简单的可替换按钮和开关的便携式界面到复杂的监控和数据采集(SCADA)操作面板。随着我们进入工业4.0时代,HMI变得无处不在,而尺寸却在缩小并且变得更加便携。随着物联网(IoT)的出现,支持HMI的消费电子产品(例如智能恒温器,监控摄像头和智能家电)获得了巨大发展。这些消费...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 扩展内存,SRAM,PSRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-14 16:25:00
  • DDR5SDRAM规格发布:大容量满足极速
  • 半导体工程组织JEDEC为动态随机存取存储器(DRAM)设定了标准,该组织上周发布了最终的JESD79-5DDR5规范。新型存储器是其每引脚数据传输速度的两倍,其存储设备的容量增加了四倍,降低了工作电压,并引入了多种方法来提高瘦节点上DRAM的可靠性-并降低功耗。JEDEC说,DDR5SDRAM将从明年开始用于即将推出的客户端PC和服务器。SDRAM的发展通常遵循与CPU发展相同的方向。如今微处理器致力于提高内核数,提高每个内核的性能以及提高电源效率,这对系统内存提出了要求。先进的内核需要足够的内存带宽,而此类内核的负载则需要高DRAM容量(和高带宽),但是在内存控制器的功能,信号完整性以及...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DDR5 SDRAM,DDR5,SDRAM,DRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-27 15:35:00
  • 常见存储器分类
  • 存储器的主要功能是存储程序和各种数据,并能在计算机运行过程中高速、自动地完成程序或数据的存取。存储器单元实际上是时序逻辑电路的一种。按存储器的使用类型可分为只读存储器(ROM)和随机存取存储器(RAM),两者的功能有较大的区别,因此在描述上也有所不同。存储的基础部分分为ROM和RAM。常见存储器分类图示RAM:随机存取存储器是与CPU直接交换数据的内部存储器。它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。当电源关闭时RAM不能保留数据。如果需要保存数据,就必须把它们写入一个长期的存储设备中(例如硬盘)。RAM和ROM相比,两者的最大区别是RAM在断电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 存储器,SRAM,SDRAM,DRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-15 12:00:00
  • SDRAM简要历史
  • 几乎每个人都知道,生产的大部分DRAM最终都将用在台式机和笔记本电脑中。实际上生产的所有DRAM中约有90%用于计算机,而剩下的10%作为方形钉敲入圆孔中。越来越多的SoC设计需要某种形式的外部存储器的接口。现代化的DDR2SDRAM具有供电安全性,高存储容量,低成本和合理的通道带宽的特性,但具有笨拙的接口和复杂的控制器问题。结合内部DRAM阵列产生的独特命令结构,SoC设计人员面临着将现代DRAM接口纳入其设计的艰巨任务。SDRAM的简要历史在过去的15年中,商品DRAM的发展使接口峰值带宽增加了2000%以上。尽管没有人能够改变物理学的基本原理并对基本随机行访问的延迟进行类似的改进,但引...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SDRAM,DRAM,存储器,DDR2 SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-14 15:56:00
  • 静态SDRAM和动态SDRAM的区别
  • SDRAM有一个同步接口,在响应控制输入前会等待一个时钟信号,这样就能和计算机的系统总线同步。时钟被用来驱动一个有限状态机,对进入的指令进行管线(Pipeline)操作。这使得SDRAM与没有同步接口的异步DRAM相比,可以有一个更复杂的操作模式。下面宇芯电子介绍关于静态SDRAM和动态SDRAM的区别。静态记忆假设我们要将16Mb存储器连接到FPGA。16Mb表示内存可容纳1600万位(准确地说是16777216位)。现在,很少对比特进行单独寻址,而是通常以8或16的数据包(我们称其为字)进行寻址。因此,如果我们的16Mb存储器被组织为16位的1M字,则需要20位地址总线和16位数据总线,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 静态SDRAM,动态SDRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-24 13:48:00
  • 美光低功耗DDR5DRAM芯片助力5G网络
  • 内存和存储解决方案领先供应商美光科技与摩托罗拉公司联合宣布,摩托罗拉新推出的新款motorolaedge+智能手机已搭载美光的低功耗DDR5DRAM芯片,为用户带来完整的5G功能体验。美光科技与摩托罗拉紧密协作,依托高带宽的内存存储及顶级处理性能,使edge+手机能充分利用5G网络的速度。美光LPDDR5DRAM内存能满足多个行业对内存更高性能和更低功耗日益增长的需求,这不仅仅局限于移动行业,还包括汽车、个人电脑以及为5G和AI应用打造的网络系统。美光LPDDR5DRAM内存具备以下功能和优势:●带宽提高50%以上,提升了下一代旗舰智能手机的性能(例如5G和AI层面);●与LPDDR4相比,...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DDR5 DRAM,DRAM,片DRAM低功耗DDR5 DRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-26 15:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: